This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:帮助配置设计容量、设计能级和 Qmax 电池

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618906/bq34z110-help-for-configure-the-design-capacity-design-energy-scale-and-qmax-cell

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、先生、

我使用的是12V 150Ah 电池。单节电池电压为2V。

分压器:12800mV

Q 最大电芯:150Ah/6电芯= 25000mAh

设计容量:150000mAh /29000mAh =5.17。 这意味着四舍五入为5倍。

设计能源:(12V * 150000mAh)/6节电池= 300000mWh

300000mWh >32767mWh。

因此、我的设计能耗等级为10

最终设计能源:300000/10 = 30000mWh

我的整个计算是否正确...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您使用的是 PBA 电池。 电池制造商指定的电池组容量为1S、因此该电池组的容量为150000mAh。 Qmax 也在1S 级别指定。 您可以使用5倍的缩放、但为了安全起见、我会使用6倍的缩放。

    Qmax = 150000mAh / 6x = 25000mAh
    设计容量= 150000mAh /6x = 25000mAh
    设计能量=设计容量 x 1S 电池电压= 25000mAh x 2V = 50000mWh

    我会使用10倍的设计能级将设计能转换为 CWH。

    设计能耗= 50000mWh = 5000Wh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    因此、我的 Qmax 和设计容量值相等。 (即25000mAh)。
    我的分压器值为12000mV。
    请告诉我正确与否。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12000mV 分压器可能靠近。 最好使用 bqStudio 校准电压、使其更加精确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    密封至非密封模式。
    分压器:12700mV。
    电芯端接电压:1860mV。
    电池组配置:VOLTSEL 位:1 (用于外部分压器电路)。
    Qmax 电池0:150000mAh/6电池= 25000mAh。
    设计容量:150000mAh/6x 标度= 25000mAh。
    设计能量=设计容量 x 1S 电池电压= 25000mAh x 2V = 50000mWh 50000mWh/10 (换算)= 5000mWh。

    以上配置可用于测量 SOC、剩余电量、完全充电电量、电压.......... ?
    我对设计容量扩展还有另一个疑问。。。在这方面,你告诉我要使用6倍的容量来设计容量。对于该比例值,我必须在读取时将该值乘以。。。。 在这里,我怀疑我必须将哪些类型的参数与此换算值相乘..您能指定与该换算值相乘的当前和容量参数吗..........
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用电流/容量调节、则监测计报告的所有电流和容量参数都将进行调节、您需要将其乘以适当的换算系数。