This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:滤波器输出钳位

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626673/ucd3138-filter-output-clamp

器件型号:UCD3138

大家好、

在数字电源外设编程手册中、它被写为"滤波器的这个部分将 P、I、和 D 输出相加、从而给出一个潜在的26位结果。 饱和逻辑会将该值钳制回24位。 如果该值高于24位的最大值、则饱和逻辑的输出将设置为最大值(0x7FFFF 或524287)负值超出范围将被钳位到最大负值。" 第65页第二段中的内容。 如果饱和值为24位、且具有1个有符号位、则最大值应为8388608。 但是、它表示饱和值为  524287.这里有什么问题,还是我没有什么?

下一页中还存在一个示例。 在该示例中、滤波器 YN 为4194304、远高于  524287.有人能更详细地解释一下吗?  

非常感谢您的参与。

此致、

Merih  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3本旧版 UCD3138编程手册已被单本技术参考手册取代:

    新版本中的文本似乎已更正。