This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:并联开关以降低 Ron 和电流限制

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624422/tps2660-switch-in-parallel-for-reduced-ron-and-current-limit

器件型号:TPS2660

您好!

我想问 、是否可以并联使用两个 TPS2660电源开关来降低总 Ron 并将电流限制截止值增加到接近4A 的值。  在本例中、我们将 使用完全相同的设置(dV/dt、 ILIM 等)连接两个开关。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leoj、

    是的、可以并行使用两个 TPS2660。
    让我尽快返回、了解更多详细信息。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2660-Parallel-Operation-02082017.pptxHi

    请参阅随附的 PPT、了解并联运行两个 TPS2660的信息。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kari、  

    此 PPT 将非常有用。  

    我注意到、为了实现反向电压保护、数据表要求 IC 的 RTN 和 GND 彼此分离。  我将使用关断引脚、驱动 TPS2660关断的控制器以 GND 为基准。  驱动 参考 GND 而不是"RTN"的关断引脚的控制器是否会出现问题?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leoj、

    以 GND 为基准驱动 SHDNb 引脚不会成为解决反向输入极性条件和正常运行问题。

    但是、如果使用的是以 GND 为基准的 FLTb (和 IMON、如果使用)、则使用从 FLTB (和 IMON、如果使用)到 MCU 或其他器件的100k 串联电阻器。

    此致、

    Kari。