This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:上电问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626035/tps65218-power-up-problem

器件型号:TPS65218

大家好、团队成员

我的客户正在使用 TPS65218。  原理图随附。  

问题:如果客户只想进入默认状态(每个输出都是默认设置、如何设置 PWR_EN、PB 和 AC_DET?

 如果没有更改且 I2C 写入、输出将禁用。 如何在原理图集的条件下进入工作模式?

e2e.ti.com/.../Schematic1-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Xiao、
    为了澄清、您的客户是否遇到了默认配置问题?
    请参阅数据表第47页的流程图:
    PWR_EN 应该为高电平... 正确(只要3.3V 由外部电源供电。
    PB 应低... 但似乎被拉高了吗?
    AC_DET 应该为低电平... 正确
    nWAKEUP 应为低电平... 但似乎被拉高了吗?

    请仔细检查这些配置。 我还将此主题分配给了产品专家、以获得进一步的支持。

    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Xiao、

    我已经仔细检查了这一点、我相信您的原理图是正确的。

    PWR_EN =高电平
    AC_DET =低电平
    PB =高电平

    这样、一旦连接电源、器件就会以 OTP 确定的所有默认值打开。 唯一的例外是 DCDC3和4、它们使用12.1k 欧姆分别编程为1.35V 和3.3V (因此我假设这是使用 DDR3L 存储器)。

    谢谢、
    Nick