This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:需要有关在 PMP40025中使用 UCC28710的帮助

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28710, PMP40025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619259/ucc28710-need-help-on-using-ucc28710-in-pmp40025

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件:UCC28730PMP40025

尊敬的所有人:

我的一 位从事 PMP40025参考设计的客户、而不是 UCC28730主控制器-为了降低成本、我们建议将其替换为 UCC28710。

现在、他们使用 UCC28710测试转换器。 转换器性能与 UCC28730类似、 但 UCC28710的电压感应和电流感应限值 略有不同、恒定电流控制限值会有所不同、例如在设计中使用 UCC28730的示例、在1A O/P 电流之外、它将进入恒定电流模式、而在 UCC28710器件中则不会发生这种情况。

            它们还观察到效率的下降非常小、请建议是否由于控制器的内部行为而导致。

            我们还希望在基于 UCC28710修改设计时进行一些咨询。 我们还在寻找改变输入侧滤波器和输出侧滤波器值以降低成本的可能性。 目前使用47uV 电容器。

 

Rgds、

Aravind。