This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能量收集组件

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626795/energy-harvesting-components

主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505BQ25504

您好!

我对能量收集非常陌生。 我是一名光伏研究人员、希望验证太阳能电池的充电能力。

如何构建适当的电路来为 BLE 信标供电、从而更大限度地减少电池消耗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    首先、您可以查看适用于 BQ25570和 BQ25504等器件的 EVM。 这两款器件都具有一个集成的升压转换器、用于增加充电电压。 两个器件的冷启动电压均为330mV。 这意味着能量收集器必须具有330mV 的最小开路电压才能使 IC 收集能量。 BQ25570还在输出端具有可配置的降压转换器、用于为负载供电。 BQ25504上的负载连接到电池。 您还可以查看 BQ25505、了解您的应用是否需要一节主要电池和二节电池。 您还可以查看这些器件的数据表、以进一步了解它们的工作原理。
    此致、
    Raheem