This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:TPS5410的反向电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627048/tps5410-reverse-current-of-tps5410

器件型号:TPS5410
主题中讨论的其他器件:TPS54531

大家好、TI 社区。 我有一个简单的问题、希望你们中的一些人能回答。

我订购了 TPS54531来为锂电池充电。 此电路对锂电池充电、充电后将通过使能引脚禁用。 然后、放电电路将以恒定电流对电池放电、微控制器将测量其电池容量。

问题在于、当我禁用充电时、电池到电路的反向电流(请注意、电流大小)足以干扰我的电池容量测量。 在 TPS54531数据表中、该数据表专为电池充电而编写、但正如您所看到的、如果电池仍留在电路中、则在充电停止时最终会放电。

现在我已经订购了 TPS5410、它是一款1A 芯片、但仍然没有提到电池反向电流。 有什么想法吗?

我已经订购了另一个3安培二极管、以防出现反向电流、然后将其放置在 TPS5410的输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、我认为不打算使用 TPS54531直接为电池充电。  相反、它可与专用电池管理电路结合使用作为电源。  始终会有一条通过反馈电阻器接地的放电路径。  此外、如果输出电压(在电池电压的情况下)高于转换器的输入电压、则会有一条通过内部 FET 体二极管的额外放电路径。  如果使用二极管、则需要将其放置在电源输出和负载(电池)之间、以阻止这两条放电路径。  在您的应用中、与 TPS54531相比、TPS5410在可能的放电路径方面没有什么特别的优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您是否了解过专用电池充电/管理 IC? TI 拥有广泛的产品系列。