This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:+ LM5166 OTG 模式

Guru**** 2606035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, BQ25606, LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625908/bq25606-lm5166-otg-mode

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:LM5166LM2941

您好!

我对 OTG 模式下的 BQ25606与 LM5166搭配使用有疑问。

1.在 OTG 模式下、VBUS 管脚(VOTG 在 sch 模式下)上的"升压"电压是否正确?

2. SYS 引脚上是否也会有此电压(VSYS in sch)?

3.如果禁用了 LM5166 (请参阅 sch)并且启用了 BQ25606 OTG。 LM5166是否会将其短接至接地、或者默认情况下是否仅保持输出(开关)悬空? /反向阻断?

这样做的原因是、EXT 的电压最高可达40V、并且没有现成(便宜)的充电器可以处理此问题。 这就是为什么 LM5166先于它的原因。

当 外部电压未被施加时、OTG"升压"将被用来驱动一个 GSM 模块。 我只是想确保这种零件组合不会在这种情况下造成混乱。

LM5166方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thijs、

    1)是的、当充电器处于升压模式时、VBUS 电压将位于 VBUS 引脚上(原理图中的 VOTG)。 这是5V 输出。

    2) 2)该电压不在 SYS 引脚上(原理图中的 VSYS)。 SYS 仅检测电池电压、实质上是升压转换器的输入电压(在电感器之前启动)

    3) 3) LM1566具有一个集成 NMOS 作为高侧开关、其体二极管可正向偏置至 VIN (在 LM5166上)。 因此、当充电器上以 OTG 模式升压时、VBUS 将出现在电感器 L2上、VIN 将从该电压中看到二极管压降、这可以启用转换器(当您通过0欧姆(R3)上拉时)。 我不确定这里会发生什么、但它可能会影响 LM5166的调节环路、因为它会在启用时尝试切换。

    我的问题是:您是从 VSYS 引脚还是 VOTG 引脚为 GSM 模块供电?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我现在所做的。 想法是 D3防止 VOTG"升压"电压进入 LM5166电路。

    仅在未插入"EXT"的情况下才会启用 LM2941。 BQ25606 OTG 开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thijs、  

    这看起来不错。 正如您在设计说明中所写的那样、仅当 EXT 不存在时才将 OTG 设置为高电平。  

    关于您的最后一条评论、即除非 EXT = 0且 OTG =高电平、否则不会启用 LM2941。 我假设这是通过"4V5 EN"和"OTG-EN"信号在软件中正确完成的、对吧? 我唯一的想法是确保这些信号在没有软件控制的情况下具有固定的逻辑状态。 这方面的一个常见示例是漏极开路输出、节点上没有上拉电阻。 OTG 引脚可能会在节点之间浮动并错误启用。  

    此致、

    Joel H