This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:设计容量与放大器;设计电压设置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618968/bq78350-r1-design-capacity-design-voltage-setting

器件型号:BQ78350-R1

尊敬的专家:

请帮助确定以下设置值。

我的客户使用13s4p 18650电池。

他们想知道  

  • 设计容量(mAh)
  • CWH 的设计容量
  • 3700mV 的设计电压?

贴附电池规格

Marco

e2e.ti.com/.../sony_5F00_us18650vtc3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通常在设置 DesignCapacity 时使用标称容量。 您的电池的此值为1600mAh、您有4P 配置、因此应将 DesignCapacity 设置为6400mAh。 如果您关心运行状况功能、则可以查看监测计报告的新电池组的 FCC 状态、并使用该值使新电池组的 SOH 等于100%。 CWH 中的设计容量通常称为 DesignEnergy、等于 DesignCapacity x Design Voltage x 串联电池节数。 这将是6400mAh x 3.7V x 13节= 307840mWh 或30784cWh。