This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702-Q1:TLV70233可以承受多少反向器电流?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912, TLV702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619345/tlv702-q1-how-much-reverser-current-could-tlv70233-tolerate

器件型号:TLV702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5912

大家好、

我检查 TLV70233是否没有与 LP5912相同的反向器保护功能。

但客户想知道当反向电压导致反向电流时,内部体二极管可以承受多大的电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roscon、

    一般经验法则是、反向电流应限制在额定输出电流的5%左右、因此在本例中约为15mA。 但是、不能保证 TLV702-Q1能够承受此幅度的重复反向电流。 如果您担心应用中的反向电流、则应在 OUT 至 IN 之间放置一个肖特基二极管、如下所示。

    此致、

    标记