This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电子保险丝设计的建议

Guru**** 2760935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617403/needs-advises-for-a-design-of-an-e-fuse

主题中讨论的其他器件:TPS25940

尊敬的团队:

我们的一位客户需要有关电子保险丝设计的建议。

您可以在下面看到客户对其需求的要求。

===========================================================================================================

"需要在11V 的总线上设计一个电子保险丝(由于我没有权利超过66%的额定值、我在7.2V 时)、以1或2安培的电流打开 MOSFET。

问题是、如果一个被细分、有必要串联两个。 困难是:它必须是非常低的消耗"

===========================================================================================================

您能不能向我们建议一款可满足这些要求的器件或拓扑。

非常感谢您的帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的支持!
    如果您需要过载、短路保护、浪涌电流限制和欠压截止值、我建议查看 TPS259260。 如果还需要可编程过压保护、则 TPS25940是合适的选择。

    您能告诉我终端设备和用例、以提供最合适的产品吗?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh
    首先、感谢您的反馈
    事实上,TPS25940的 IQ 为200µA μ A,这对我们来说太高了,我们正在寻找一个大约为1或2µA μ A 的解决方案...
    此外、我还需要在 PCB 上保持0.5mm 的间隙
    需要注意的是,我只需要一个电流限制器,因为我使用的是11V 的不可充电电池...
    期待收到您的反馈
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们没有器件具有1~2 µA μ A 的 IQ、并且在11V 电源电压范围内执行电流限制功能。

    此致、
    Rakesh