This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626772/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

尊敬的 Bosheng:

我已经阅读过您的论文《您准备好使用图腾柱 PFC 了吗》、这是一篇非常有趣的论文、但我有一些问题需要您的帮助:

-对于用于图腾柱 PFC 的 UCD3138芯片,您建议为高功率应用使用什么?  

-如果我在高功率 CCM 模式 PFC 应用中使用图腾柱,是否有可能在交流过零时出现较大尖峰的 MOSFET 体二极管反向恢复和输入电流?

-在哪里可以找到用于避免电流尖峰的图腾柱高级控制算法示例代码、如您在白皮书中所述?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、
    UCD3138是一款控制器、因此额定功率取决于功率级设计。
    Bosheng 可以给出其他答案。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    根据您的功率级别、您可以选择单相或交错式图腾柱 PFC。
    对于 CCM 图腾柱 PFC、由于反向恢复、无法使用常规 MOSFET、GaN 是此拓扑的理想选择。
    有关源代码、请联系 TI 当地 FAE 或销售人员。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!
    适用于图腾柱 PFC 的 SiC MOSFET 或二极管如何?

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SiC MOSFET 可能可以、但我们没有对其进行测试、我们使用 GaN。
    这话什么意思是二极管? PFC 主开关和同步开关必须是 PWM 控制开关、60Hz 整流器可以是二极管。

    此致、
    Bosheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑对 PWM 控制开关使用 GaN 或 SiC MOSFET、可能对60Hz 整流器使用 SiC 二极管。
    如果我使用三个交流相位、如果单个相位的功率太大、您会怎么看待?

    谢谢!

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保您可以针对高功率执行三相图腾柱 PFC。

    此致、

    Bosheng