This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:PCB 本身上的无线 TX 线圈

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618383/bq51013b-wireless-tx-coil-on-the-pcb-itself

器件型号:BQ51013B

你(们)好

我叫 Dinesh Katkar、负责使用 PCB 线圈本身的无线充电器。 我正在使用 bq51013B 、并希望在 PCB 本身上实现其线圈天线。

我的问题是、您对此类设计有何建议或建议?

我们对降低 BOM 成本感兴趣,并想知道 TI 是否每次都尝试使用 PCB 印刷线圈,而不是昂贵的铁氧体线圈。 我很欣赏这种磁场模式可能不是很好,但如果它能正常工作的话。 我们实际上也对 Qi 合规性不感兴趣,因为它是一款特定于产品的充电器。”

请就此问题提出建议。  

如果不是、我需要注意的主要问题是电感和尺寸? 如果我在一层实现它、它将完成工作、或者我也需要注意其他事项?

期待您的积极回应!!

谢谢、诚挚的问候

Dinesh Katkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已经测试了 PCB 线圈的低功耗(<2.5W)、但它们需要铁氧体来完成线圈、PCB 上的铜绕组模式以及其后面的铁氧体。
    使用更大电流的线圈时遇到的困难是 PCB 绕组所需的铜量需要大量层和厚铜。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill 先生:

    感谢您的最宝贵反馈!!

    我想请您与我分享适用于相同(<2.5W)低功耗的任何参考设计。 如何添加铁氧体以完成 PCB 上的线圈、铜绕组模式及其后面的铁氧体。

    如果可能,我能看到您的设计!!

    期待您的积极回应

    谢谢、诚挚的问候

    Dinesh Katkar