This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:我的电池评估板无法正常工作,错误:没有来自器件的确认?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619082/bq76920evm-my-battery-evaluation-board-not-working-error-no-acknowledgement-from-device

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ78350

我的 BMS 主板现在没有响应 Battery Studio 的通信,我发现它的 smbus 线路烧坏了,我纠正了它,但它仍然不工作,仍然如何对主板进行故障排除??

为什么这些线会首先烧坏????  

维修的电路板部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、
    PC 板上的迹线会烧坏、因为流经它们的电流过大。 SMB 迹线承载任何显著电流或烧断是不正常的。 EVM 用户指南中显示了电路板和元件布局的原理图。 您将需要确定信号是什么以及电流为什么流经迹线。 不正确或意外的连接是常见的原因。 SMB 线路以 EVM 上的 BATT-为基准。 如果电路板的连接将这些线路参考到 PACK -它们可以在故障期间承载电流。 在 EVM 上使用低侧开关时、如果 FET 提供保护、将设备同时连接到 BATT 和 PACK、则可以通过设备和连接的接口提供电流。
    如果电流经过迹线、则可能也会经过一些组件。 您需要检查连接到网的每个组件是否正常工作。
    使用基本的故障排除技术。 对于此电路板、一般情况下:
    1.检查电源是否短路
    2.施加正常电压并查找是否存在异常电流。 建议使用电阻分压器和限流电源。
    3.检查 REGOUT 电压在启动前为低电平、在启动后为2.5V。 再次查找异常电流。
    4.检查 REGOUT 是否达到 bq78350的 GGPWR
    5.检查 SMB 线路是否被接口上拉,以及接口发出的信号是否到达 IC。