This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非同步整流 IC 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619302/questions-of-non-synchronous-rectification-ics

主题中讨论的其他器件:LM25005

我正在寻找符合以下条件的 IC。

  VIN=15V

  VOUT=5V

  Iout=1.5~2A

  开关频率=~500kHz

  仅 PWM 模式(我们不需要轻负载模式)

  非同步整流

LM25005是否适用于上述条件?

您 是否知道符合上述条件的产品?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您需要非同步器件吗? 否则、您可以使用 LMR23630AF。 它是强制 PWM 部件。
    它是一款比 LM25005小得多的 IC
    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢
    -Arief