This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:平衡序列

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626932/bq76pl455a-balancing-sequence

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455EVM

你好!

我们正在使用 连接到8节锂电池(从2.1伏到2.5伏)的 BQ76PL455A。 我们使用了"应用手册 SLVA617A"、一切正常:初始化和电压读数有效、但本文档不包含平衡序列。 下面是我使用的序列:

-我已读取 EQ_SQUEEZE_BIT、其值为0。

然后我向 CBCONFIG 寄存器写入0x08值。  

-我向 CBENBL 寄存器写入值0x08。

我的 BQ76PL455EVM 电路板没有任何影响、Pod 不亮、按键关闭。 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现闪烁实际上起作用、但 LED 不会亮起。 这是因为该板专为3.6-4.2V 电池设计的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    使用  这种化学物质时、似乎没有足够的电压/电流来打开 LED。 您 可以 尝试 降低   LED 的限流电阻或尝试 降低 VF LED