This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:快速放电无法正常工作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619283/tps22965-q1-fast-discharge-not-working

器件型号:TPS22965-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22965

你好!

我已经订购了一些 TPS22965NTDSGRQ1样片、以构建具有快速放电功能的开关解决方案。

但当我将使能端拉至低电平时、我看不到明显的放电。 对连接到 VOUT 引脚的4u7电容器进行放电需要很长时间。

输入电压为3.3V

我想知道我是否有错误的器件(并非所有 TPS22965都具有快速放电功能)。

是否有人可以确认标有 ZDXI 的器件具有快速放电功能?

还有其他 Idas 可能会出什么问题?

谢谢

Pirmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pirmin、

    TPS22965N-Q1没有快速输出放电。

    具有 QOD 的等效器件是 TPS22965TDSGRQ1

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    忽略了该表。
    并订购了错误的样片...

    感谢您的澄清