This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:TPS61220反向电压保护

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626885/tps61220-tps61220-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS61220

你(们)好

我使用 TPS61220启动开关来生成3.3V 电压。 我在中有一个应用、有时我们将在该 IC 的输出端具有3.3V 电压、而不具有输入电压以及禁用的 EN 引脚。

因此、 如果我们在不带输入电压和 EN 引脚的 OUT 引脚上提供电压、IC TPS61220是否会受到损坏?

请确认快速访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以。器件可以满足此条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jasper

    感谢您的快速回复。 由于没有与反向电压保护相关的点、因此我们如何确认 IC 不会受到损坏?
    请您解释一下、以便我能够轻松理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部电路关断时、如果输出引脚上的电压不高于内部电路额定电压7.5V、器件将不会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    好的、感谢您的确认。 在另一种情况下、如果我们将保持禁用 EN 引脚、但在输出端、如果我提供的电压与输入相同。 这也不会损坏 IC。 请确认是否相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 情况是一样的。