This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压占空比的传递函数

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614648/transfer-function-of-voltage-to-duty-ratio

您好!

我使用交错式升压转换器作为功率因数校正电路。我的升压转换器的输入是二极管桥式整流器的输出(时间从0到325峰值和325到0不等)。但升压转换器的输出是400伏、因此占空比从0.1到 0.99.现在我的疑问是,当我推导 GVD (v/d)的传递函数时,它有一个与占空比(D)相关的术语。但在我的情况下,占空比是可变的。我是否应该根据我应该设计补偿器的 D 值来设计最大占空比?

我在这里添加了传递函数:GVD =(V (1+SRC)(1-SL/RD^2))/(D (1+s (L/RD^2)+RC)

提前感谢您的任何建议。请向我提供一些支持文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gannamraju、

    您能告诉我您在设计中使用的 TI 器件型号是什么? 数据表中通常有一个应用部分、可指导您完成设计过程的各个步骤。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gannamraju、

    在 PFC 电路中、如您所述、由于正弦全桥整流器输出、占空比为正弦。 在设计补偿器时、如果您让所有补偿都适用于 PID 控制器、则可能会更慢一些。 此外、对于 DCM 至 CCM 区域转换、您可能会在输入电流上看到一些失真。 为了消除这些失真和慢速补偿、使用了占空比前馈技术。 您可以在下面的链接中找到详细信息。 占空比前馈创建了主占空比、而 PID 控制器纠正了小误差。 因此、您无需担心正弦变化。 PID 部件是基本升压转换器控制器、您可以使用 MATLAB 构建优化的补偿器。

    ieeexplore.ieee.org/.../

    此致、
    Merih
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Merih、它解决了我的问题。