This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:从数据表中,我们是否可以知道什么是"IEEE 802.3bt (草案)”?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619165/tps2373-from-datasheet-may-we-know-what-is-mean-ieee-802-3bt-draft

器件型号:TPS2373

你(们)好,先生  

从数据表中,我们是否可以知道什么是“IEEE 802.3bt (草案)”?

                     令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bogey。 这是以太网供电(PoE)的一项非常重要的发展!

    您可以在"常见问题解答-发布于此处"下阅读有关它的更多信息:
    e2e.ti.com/.../design_notes

    要重新发布主要注释:

    IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 和 IEEE 802.3bt 标准有何区别?
    PoE 于2003年首次引入 IEEE802.3af、为 PSE 定义的最大工作功率为15W。 2009年、IEEE802.3af 被 IEEE802.3at 取代、最大功率增加至30W。 在2018年即将推出的版本中、IEEE802.3bt 的最大功率将高达90W。 每个新标准版本都将向后兼容以前的版本。 较新的标准将采用并取代以前的标准。 例如、.af 标准现在在.at 标准中定义为类型1 (<15W)。 功率范围介于15W 和30W 之间称为2类。 该规则也适用于 IEEE802.3bt。 IEEE802.3bt 标准将添加3类和4类。 802.3af 和802.3at 中定义的所有内容将涵盖在802.3bt 中。

    IEEE802.3at 标准(standards.ieee.org/.../802.3at-2009.html)

    IEEE802.3bt 公共空间(www.ieee802.org/.../index.html)

    我相信这可以解答您的问题。

    此致、
    Thomas Lewis
    PoE 应用和营销经理
    电源接口(PI)产品线
    电源开关、接口和照明(PSIL)业务部
    模拟电源产品(APP)部门