This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985并行工作时保持稳定?

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985, LP3982, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626554/lp2985-lp2985-works-stable-in-parallel

器件型号:LP2985
主题中讨论的其他器件: LP3982TPS7A91

尊敬的专家:

我们在 EMC 将外部开关 PSU 连接到电源管理时遇到一些问题。
在并联运行两个线性稳压器的情况下、该原理图对我来说有点不寻常。 使用两个 LP2985将输入5.5V 调节为3.3V。 我´ve 这不是数据表中不可避免的变量、但我的意思是并行运行线性稳压器会引起一些问题。 在´s 振荡的情况下、它不稳定。
电源管理原理图的另一部分使用相同的想法、但 并行运行一个 LP2985和一个 LP3982以获得3.3V 输出。

问题:是否"允许"并行运行 LP2985?此解决方案是否稳定?

非常感谢您的提示和建议。

此致
Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karsten、

    通常、对于这些电流电平、大多数情况下只使用电流更高的 LDO、例如 TPS7A91。

    将它们直接并联会导致稳定性问题-因此、我们建议使用以下解决方案、或使用镇流电阻器平衡两个 LDO 之间的负载电流。

    www.ti.com/.../tidu421.pdf

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 David!

    ´s 很高兴能与 TI 的专家联系!

    非常感谢!

    Karsten