This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:使用现成芯片的高功率(50kW 或更高)充电器的可行性

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618982/ucc28950-feasibility-of-high-power-50kw-or-higher-charger-using-off-shelf-chips

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070

大家好、

我正在进行一项关于设计具有以下规格的大功率充电器的可行性研究、

三相415V 50Hz 输入  

110/220V 直流输出、

高效率>90%

其理念是使用前端交错 PFC 生成中间400VDC、该直流电压应使用相移全桥转换器降压至电池的110/220V。

一些挑战可能是、

查找高电流 IGBT。

选择一个理想的开关频率、此频率可被限制在大约10kHz。

设计变压器(直流/直流)以处理高电流、并使用低泄漏电感来减少振铃。

设计电感器以处理高电流(~400A)。

可以使用 UCC28070和 UCC28950来实现这一点。

是否有人能看到任何其他重大挑战。

任何想法都将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    对于三相 PFC、我建议您查看我们使用 C2000 DSP 的数字解决方案、我们的所有模拟控制器都面向单相应用。

    4353.TI_3phasePCandAPF 应用程序与 TIC2000MCU[1].pdf
    www.ti.com/.../tidm-1000

    我们已经看到 UCC28950设计用于3kW 至10kW 区域的应用、但该设计的功率要高得多、达到40kW 至80kW、这超出了我们的正常应用范围。

    对于磁性元件设计、我建议您与一些磁性元件供应商讨论、例如 Wurth、Renco 和 Pulse、他们可能会为您提供有关高电流电感器设计的一些指导。

    最好将设计视为多个并行运行的模块、例如、5kW、以将输出电流降低到更易于管理的水平。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    感谢您的见解,我也相信并联低功耗高频系统更易于管理,但我尝试评估高频系统的局限性,我将与磁性元件供应商聊天,以获得更多信息。
    我想问、根据您的看法、在没有任何并行系统的独立高频系统中、您看到的最高额定功率是多少。 基于晶闸管的低频系统在这些功率下是否会更具吸引力。 考虑到这样一个事实,即效率较低,但提供了一些优势,如隔离和相对容易实施。
    此致、
    S.Bharath Manogna