This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:欠压时间滞后

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626823/tps562219a-brown-out-time-lag

器件型号:TPS562219A

你(们)好

我的客户有疑问。

我建议使用 TPS 562219 A 至11器件、但这是一个非常大的问题。

所有损失都有可能发生,请与我们合作。

e2e.ti.com/.../TPS562219A.pdf
Q1.从"Brown Out"到重新启动的最大延迟有多长时间?

问题2.该延迟时间是否取决于输出电压和输出电流?

问题3:是否有办法缩短此延迟时间?

客户很着急。
我们希望您立即回复。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    棕色时间是什么意思? 您是否想将其缩放?
    这是否意味着 Vout 下降点和 PGOOD 下降点之间的延迟时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    "欠压"是什么意思? 您能更清楚地说明一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉波形不清晰。
    "欠压"的含义是输入电压降至 UVLO 以下的时间。
    假设"瞬时电源故障"的波形

    在"瞬时电源故障"时、尽管输入电压高于 UVLO、
    在输出电压上升前、延迟时间约为19ms。
    这种延迟时间是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们以前没有检查 TPS562219A 上的这种快速断电行为。 但我想我在这里为您提供了一些线索。

    首先、您是否认为断电期间的 Vin 会降至 UVLO 阈值? TPS562219A 的最低 UVLO 可能低于3V。 在您的波形中、我无法判断它是否低于3V。 它也适用于 EN。 考虑到通道的精度、Vin 是否实际变为 UVLO 是值得怀疑的。

    其次、为什么只有5V 输出存在此问题。 这是因为当输入下降时、输入电压可能接近或低于5V。 该器件将在最大占空比下工作、输出电压将超出稳压范围。 输出电压无法保持在5V、输出电压将降至 UVP 阈值以下。 UVP 保护将工作、器件将进入间断模式。 这就是您所说的延迟时间。 对于3.3V 和1V 的输出、该器件将不需要在最大占空比下工作、并且仍可调节输出电压。 UVP 将不会触发、并且未观察到延迟时间。 谢谢!