This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:同步

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619124/uc2525a-sync

器件型号:UC2525A

尊敬的 Bros:

我的客户正在使用 UC2525A 设计使用同步功能的5通道半桥电源。 对于第一个 UC2525A、它处于主控模式。  更改 R27、频率可以从800Hz 更改为1.5KHz。

对于其他 UC25As、它们处于从模式。

在测试期间、我们发现从器件频率不能始终与主器件频率相同、尤其是当主器件频率高于1.35KHz 时。 我找不到同步频率与 RT、CT 频率之间的任何关系。 我们是否有任何公式可用于将从 UC25A 的 RT、CT、RD 设置为 OSC 模式? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、主模式 sch 出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出响应。 您应该会在今天稍后看到回复。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    通常、从器件的振荡器频率应约为主器件振荡器频率的90%。 请参阅此帖子中的更多信息:
    e2e.ti.com/.../522755

    此致
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    感谢您的回答。 因此、如果通过可变电阻器更改主频率、则无法使用 OSC 输出功能? 谢谢。