This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:软启动时间

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562219A, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626818/tps568215-softstart-time

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:TPS562219A

你(们)好

我的客户有疑问。

将 TPS 568215的软启动时间设置为100ms 是否安全?

有必要根据规格请求设置延迟时间

最恰当的考虑  

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与设计人员一起检查它、并在稍后更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么客户想要这么长的时间?
    时间过长可能导致电路无法启动、客户的状况如何、我需要更多信息来检查它、并从设计人员那里获得更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    此问题与本文有关。

    ⇒μ A

    客户需要这样一个序列。

    e2e.ti.com/.../Sequence.pdf

    如果在瞬时电源故障时 TPS562219A 存在延迟时间、则无法保持序列。

    我认为它可以通过 TPS568215软启动进行调节。

    无法更改设备、有什么想法吗?

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我和 Andy 发送有关所有原理图和布局的电子邮件。
    19ms 似乎是 EN 上升时间、请查看 EN 引脚的波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将向客户询问原理图和布局。

    我使用 TPS 562219AEVM 进行了检查。
    可以确认大约19ms 的延迟时间。

    e2e.ti.com/.../TPS562219A_5F00_EVM.pdf

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在输入电压上生成此干扰? 请给我发送电子邮件、我在 infolink 中找不到您的电子邮件、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们以前没有检查 TPS562219A 上的这种快速断电行为。 但我想我在这里为您提供了一些线索。

    首先、您是否认为断电期间的 Vin 会降至 UVLO 阈值? TPS562219A 的最低 UVLO 可能低于3V。 在您的波形中、我无法判断它是否低于3V。 它也适用于 EN。 考虑到通道的精度、Vin 是否实际变为 UVLO 是值得怀疑的。

    其次、为什么只有5V 输出存在此问题。 这是因为当输入下降时、输入电压可能接近或低于5V。 该器件将在最大占空比下工作、输出电压将超出稳压范围。 输出电压无法保持在5V、输出电压将降至 UVP 阈值以下。 UVP 保护将工作、器件将进入间断模式。 这就是您所说的延迟时间。 对于3.3V 和1V 的输出、该器件将不需要在最大占空比下工作、并且仍可调节输出电压。 UVP 将不会触发、并且未观察到延迟时间。 谢谢!