This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65100-Q1:仿真需求

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100-Q1, TINA-TI, TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617013/webench-tools-tps65100-q1-simulation-demand

器件型号:TPS65100-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS65100

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

我们希望与客户合作、从我们的 TPS65100-Q1开始进行设计评审。

但客户首先需要通过程序模拟性能。

我想检查是可以通过 Webench 工具进行仿真、还是可以在我们的 TINA-TI 中找到仿真源?  

再次感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    感谢您的查询。 遗憾的是、该器件既没有 SPICE 模型、也没有 webench 模型。 我建议订购 EVM 并在实验室中评估性能。

    如果您对器件性能有任何疑问、请告知我们。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ilona:

    再次感谢! 我们希望查找更有用的工具、以便对客户设计的原理图(TPS65100-Q1)进行仿真。

    目前、我们的客户使用 TPS65100作为当前项目的第一优先备份解决方案(竞争对手:Rohm RX 系列)  

    但最终客户需要完全模拟(包括 原理图的瞬态/负载响应)。

    您对这种原理图仿真有何方式或建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    由于我们没有用于此器件的任何仿真工具、因此可能几乎无法为客户准备任何东西、但我想了解您的客户正在使用的至少是哪种工具或仿真。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte:

    谢谢!

    目前、使用 PADS 逻辑的客户设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    我将 PADS 称为 CAD 软件。 客户使用 PADS 逻辑器件进行什么仿真? 您的客户是否可能需要 CAD 数据? 如果是、请准确说明您的客户需要哪些数据、我们可能能够提供某些数据、但我需要详细了解需要哪些数据。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte:

    客户将提供最坏情况的规格(包括电压、电流、启动、瞬态响应、与 Webench 报告类似)
    每个组件的仿真(包括 TPS65100-Q1、MOSFET、二极管、电阻、电容)

    但我相信、如果我们能够首先让 TPS65100-Q1、将有助于我们更有信心进行客户端评估。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    我们没有适用于该器件的 SPICE 仿真工具、我们无法提供该工具、因此我们建议在 EVM 上查看系统。

    此致、
    Brigitte