This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170-Q1:压摆率值

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626128/tps62170-q1-the-value-of-slew-rate

器件型号:TPS62170-Q1

您好!

您能告诉我输出上升时的压摆率。

根据数据表、 TPS62170-Q1的压摆率 为25mV/us。

请 告诉我 该值的最大值/最小值。

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在图片中犯了一个错误、因此我更改了图片。
    我还没有得到您关于此帖子的答案。
    有人可以回答我的问题吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是"测试参数"、因此不提供最小值/最大值。 该值也取决于外部参数
    客户的主要问题是什么? 他们希望实现什么目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina - San

    我们的客户正在设计之前收集信息、并考虑外部器件的常数。
    客户希望通过展示特定常量来获得压摆率等信息。
    例如、我认为数据表中9.2 "典型 TPS 62170-Q1"图5中所写的电路条件会对压摆率产生多大的影响等信息有所帮助。
    请您回答一下。

    请注意、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    如前所述、此参数并非设计/表征为精确参数。 对于典型配置、

    我们在9.2中使用过、我们的客户需要考虑 IC 内大约±30%的变化。

    希望这有助于了解可用性。

    谢谢、此致

    案例 C