This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:重新启动问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619275/lm5067-restart-issue

器件型号:LM5067

客户正在使用两个 LM5067来实现子卡。 机箱中有一个已修复的子卡,当我们将另一个子卡插入底板时,出现了该问题。 机箱中固定子卡上的热插拔将在插件子卡打开热插拔 MOSFET 之前重新启动。


 







 

 

 

              固定子卡上的操作、请参阅随附的波形:

  1. 我禁用了 OVLO 引脚,并通过50kOhm 电阻器将 UVLO/EN 引脚拉至 VCC 引脚,但这并不起作用。  

  2. 我监控了 VCC 引脚电压,但它没有降至8.4V 以下。  

    热插拔子卡上的操作:

  3. SCH 上有两个热插拔输入。 当客户禁用一个热插拔、另一个热插拔可以正常启动时。 如果客户同时为两个热插拔供电,则输入电压会出现较大的压降,这将导致系统关闭。

 

  1. 客户将差分探头放在电流感应分流电阻器上、然后两个热插拔可以正常启动。 尝试在感应电阻器之间并联电容器,但它没有帮助。  

  2. 客户将探头放在计时器引脚上、然后两个热插拔可以正常启动。