This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:UCC28251是否可用于2个开关正向转换器?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619183/ucc28251-can-ucc28251-be-used-for-2-switches-forward-converter

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件: UC3844

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用具有2个开关的 Foward 转换器拓扑的 UCC28251。

 客户有以下问题。 请问您能回答一下吗?

问题1. UCC28251是否可用于2开关正向转换器?

问题2. 如果问题1回答是肯定的、是否有适合 它的应用手册或参考设计?

问题3. 如果问题1答案为否、是否有任何推荐器件?  

 请提供您的答案。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    我已要求我们的一位设计工程师对您的帖子作出回复。 您应该会在今天晚些时候看到一个答案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    我认为 UCC28251不是2个正向开关的正确选择、可能是最大占空比限制为50%的单端控制器、例如 UC3844将是更好的选择。

    此致
    Oliver