This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3330:压降运行

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626371/ref3330-operation-in-dropout

器件型号:REF3330

您好!

我写信询问 REF3330在压降时的工作情况。

具体而言、以下是我的条件:

VIN = 3.3V +/-5%

Vout = 3.0V

Iout = 4mA (最大值)

我的问题如下:

1.输出电压是否稳定? 在这些条件下、器件是否会关断?

2.当输入电压下降超过压降点时,输出电压是否开始下降?

3、噪音又如何呢?   当器件在压降下运行时、输入噪声是否会纹波至输出?

提前非常感谢!

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    为确保稳定性、我需要查看原理图。 规格听起来不错、但我需要查看器件周围的内容。
    2.可以、尤其是需要的电流大于器件可提供的电流时。
    具体取决于频率。 检查 PSRR、因为它取决于噪声的频率。

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已附上 与 REF3330相关的部分原理图:  在 TOSA 上、3.0V 基准用于提供我们的3个光电二极管所需的反向偏置电压。  3个光电二极管组合的最大电流为~3.8mA。

    我将尝试在我们的实验中运行一些测试、以查看输出在输入电压下降时的行为。  如果您能提供任何其他输入、我们将不胜感激。

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我唯一的意见是、我建议使用1uF - 10uF 的输入旁路电容、而根据 DS 的第9.4节、在原理图中有20.2uF 的输入旁路电容。
    除此之外、它看起来很好!


    -mz

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A


    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我在实验室中运行了一个快速测试、输出电流为~4mA、输入电压下降。  在这些条件下、输出看起来运行良好、没有不稳定的迹象、这是我们的主要关注点。

    感谢大家。

    Scott