This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:应用手册 slva301

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626641/tps40200-application-note-slva301

器件型号:TPS40200

您好!

我参考 应用手册 slva301、以设计降压转换器的补偿器网络。

请大家向我解释一下第18页的公式,他们是如何得出的,  他们是如何得出答案1.35的。

谢谢你

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第18页包含几个公式。 您指的是哪一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已经放置了方程式、不知怎么说它不再存在了。

    步骤6:在所需交叉频率下计算补偿器所需的增益。

    谢谢

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常我会将其分配给应用手册作者、但他不再与 TI 合作。 我可以告诉您该等式的大致含义。 在交叉处、根据定义、环路增益为单位增益(0dB)。 为了实现这一点、补偿误差放大器的增益必须等于调制器和输出滤波器的增益并与之相反。 这是在步骤6中计算的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    我想作者使用了一(1)个电容器 CCM 滤波器响应(第32页)公式、现在我知道该公式来自哪里。

    LC 滤波器响应取决于电容器的数量(1、2和3)、当您将它们一并使用时、响应会有所不同。

    在第6步中、仅当我将 ESR 值设置为等于10.5m 且 C = 247u (220+22+5)时、我才设法得到答案1.35。

    我需要知道选择电容器和 ESR 值背后的原因。

    Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些只是作者选择的值。 我怀疑有任何具体原因。 由于提交人不再在这里,因此不可能知道他为什么选择了他们。