This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:输出电容值限制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626568/tps543c20-limitation-of-output-capacitor-value

器件型号:TPS543C20

TPS543C20具有内部补偿电路、无需外部补偿。

输出电容值是否存在限制?  

我们的客户可能只放置5000uF 的陶瓷电容器。 大输出陶瓷电容器是否存在任何问题?

此致、
Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我能找到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自另一个线程...
    最低 LC 转角频率约为5kHz。 选择电感值后、即可轻松计算输出电容。

    希望这能有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    我们是否需要关注 Cout ESR 值?
    我们是否可以仅关注 LC 转角频率?

    此致、
    Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要考虑它。 我对 TPS543c20没有太多经验。 当然、ESR 将引入零点频率。 您正在考虑使用哪些电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    它是陶瓷电容器。
    例如、100uF、4V 陶瓷电容器、50并联。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、只需考虑 LC 转角频率。  1 /(2 * PI *(L * C)^2)> 5kHz。