This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2819A:UCC2819A 问题(IAC 引脚)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2819A, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619176/ucc2819a-ucc2819a-question-iac-pin

器件型号:UCC2819A
主题中讨论的其他器件: UCC2818

你好。

我对 UCC2819A 有疑问。

UCC2819A 在评估期间、输入电压和电流振荡、PFC 线圈响起。
将电容器连接到 UCC2818的 IAC 端子后、症状消失。
当出现此类症状时、是否存在反措施案例?
对于为 IAC 终端增加容量有什么需要注意的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi、

    您不会提供有关此问题发生的时间的任何信息。
    它是满载还是轻载、高压线路、低压线路还是始终运行?

    IAC 输入是乘法器的线路频率输入。
    可能会发生的情况是、一些开关频率噪声会进入该引脚并导致问题。 电桥直流侧的电容器可能太小。 或者、如果未使用主桥、您可以在桥式整流器之前感应 IAC、并在 IAC 上添加两个单独的二极管。
    或者、您也可以在 IAC 上添加一个小电容器、前提是时间常数远小于整流线路频率。

    此致

    John