This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有助于找到合适的 IC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, TIDA-00792, TIDA-00255, TIDA-00449, TIDA-00108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625901/help-finding-the-right-ic

主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350-R1BQ76PL455ATIDA-00792TIDA-00255TIDA-00449TIDA-00108

您好!

我的工作是为12s3p 电池组设计 BMS、但我对此非常不熟悉、并对可能性感到不知所措。 将使用的电池是 NCR18650B、我想监控每个电池的电流、电压和温度。 平衡将是被动的。

BMS 板没有太大的空间、因此每个功能只应存在一次。 问题是、我看到的充电器 IC 已经 实现了监控功能。 我是否甚至需要充电器 IC、或者如果使用电量监测计、是否可以通过软件实现它? 是否会有缺点?

是否最好与一个 IC 串联测量所有12节电池、或者是否有设计方面的优势、例如、如果我按照 IC 将监控电压拆分为6节左右?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq78350-R1监测计和 bq76940 AFE 芯片组将是支持这些要求的最佳选择。 您应该使用充电器器件提供经稳压的电压和电流来为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    www.ti.com/battery 上"support & training"选项卡的"Battery basics"中的信息可能会有所帮助。 它涵盖了有关充电、监控和电量监测的不同主题。
    布板空间无疑是一个问题。 有时可能需要额外的电路作为备份或冗余保护。 通常、多节电池充电器 IC 会指示电池节数、这不是因为它实际上会监控该数量的电池、而是其电压范围支持所需的电压。 为整个电池组充电时、通常会对其进行充电、因此充电器应为串联电池组合提供电压。 对于12节电池、充电电压为4.2V、电压为50.4V。 充电器将监控其电压、电流以及可能的温度、但不一定是单节电池。
    监控电池的电路可以观察单个电池的电压并采取一些措施。 该操作可能是提醒系统停止对电池进行充电或放电、也可能是实际控制开关以打开电流路径。 该电路可划分为多个 IC、可能是测量电压的监控器件以及用于控制的 MCU 或监测计。 另一种方法是在 MCU 中使用 ADC 的模拟前端(AFE)。 如果测量功能处理的电池比电池少(例如2 6节电池模块)、则测量系统可以采用模块化方式、但通常会有额外的电路用于模块间的通信。 bq76940将在单个封装中支持12节电池、并包含电流、温度测量和低侧 FET 输出。 bq76PL455A 还支持12节电池、但不包括电流测量或 FET 信号发送。 如果您的电池包含保护功能、并且您必须在受保护的情况下与电池进行通信、则可能需要高侧开关或隔离式接口。 TIDA-00792或 TIDA-00255显示了 bq76940的示例电路以及监测计、TIDA-00449显示了具有更少电池节数的 MCU 实施方案、可能对参考有用。 这些仅是电池设计、其中充电器将是不同的子系统。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经观看了这些视频、但它们提供了相当一般的信息(这是非常好的开始)。
    BQ76940和 BQ78350-R1组合似乎可以满足我的需求。 仅供澄清:
    - BQ76940监控电池、能够对其进行平衡并提供放电安全
    - BQ78350-R1还会监控电池、控制充电并为电池提供安全性

    我仍然不清楚的是:
    - BQ76940具有最低为1、58V 的可编程欠压阈值。是否可以忽略此阈值或是否仍可以对电池进行完全放电? 我知道这对他们来说不是很好、但它是应用的关键规范。
    -使用此组合的外部被动均衡是如何工作的? 我在这两个数据表中都没有看到解释这一点的图。 我错过了什么吗?
    -通过这种组合、我能够控制电池的充电/放电并监控每个电池、因此我不需要其他组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    bq76940不提供禁用其自动保护的方法。  bq78350-R1允许将其作为次级保护忽略、但 DSG 仍将被驱动为低电平、监测计将尝试将其复位。  如果您使用自己的 MCU、则可以从 MCU 控制单独的 FET 驱动器。  不过、bq76940在 DSG 信号上的快速电流响应将始终与其 UV 反应混合。

    EVM 和 TI 设计中显示了被动外部平衡、但最好的解释可能在 bq769x0系列前10大设计注意事项的第4节中  

    bq76940和 bq78350-R1旨在提供所需支持组件指示的功能、各种设计中显示了示例。  请务必考虑您的所有要求。  保险丝或保险丝通常与电池一起使用、在某些情况下、在电路板上使用、有时由次级保护器控制。  TIDA-00108提供了次级保护器设计参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助、现在我知道从哪里开始。 我可能会有更多问题、但也会为它打开另一个主题。