This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:LM5008内部 MODET VDS 电平

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618732/lm5008-lm5008-internal-modet-vds-level

器件型号:LM5008

您好、先生、

我无法找到"6.1绝对最大额定值"的 VIN 至 SW (VDS)数据、

请为我提供数据吗?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN 至 GND 绝对最大值的数据表规格为100V。 因此、我认为、MOSFET 关断时、MOSFET 的 VDS 也是如此。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    非常感谢。

    Hugo