This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:电路设计审查

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618843/tps53355-circuit-design-review

器件型号:TPS53355

你好

我的一个客户正在使用 TPS53355执行此项目。

在我看来、它应用了正确的设计值。

请您再做一个评论吗?

我将提供相应的原理图文件。

< >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纹波注入组件看起来不寻常。 请查看数据表。 您显示的是"薪酬网络"。 它们的用途是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    对"纹波注入"进行了以下更改。
    (数据表和 WEBENCH 注意事项)
    R620 2.05 Ω-> 49.9千欧
    C842 100nF -> 22nF
    C845 100pF -> 1nF

    R432 2.05 Ω-> 57.6k Ω
    C571 100nF -> 22nF
    C574 100pF -> 1nF

    R447 2.05 Ω-> 49.9千欧
    C695 100nF -> 22nF
    C689 100pF -> 1nF

    您是否认为输出电容器过大?

    目前、使能被设计为外部控制。

    它用于中继器设备。