This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511A:bq500511a 和 bq50002的状态变为"NRND"?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618821/bq500511a-the-status-of-bq500511a-and-bq50002-turns-to-nrnd

器件型号:BQ500511A

您好!

 为什么不推荐在新设计中采用 bq500511a?  在5W 应用中应推荐哪种产品?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将就此问题与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将遇到相同的问题。

    在芯片用完之前、我已经用这个芯片组完成了一个新产品的验证。