This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:输入电容器选择...

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619131/lm5116-input-capacitor-selection

器件型号:LM5116

我希望使用 LM5116设计一个工作电流高达20A 的48V 至>5V 转换器。   我将5116用于其他器件、重复使用非常有用。

我计算出、我需要100uF 的输入电容来实现这一点。     以前我使用过陶瓷电容 (10uF/100V)。 对于一种设计、我将2并联、得到20uF。  
我知道我需要使用 ESR 较低的器件来阻止电路中发生振铃。    

是否有任何推荐的陶瓷替代品。  我可以使用低 ESR 电解电容器吗?     

数据表的第8.2.2.7节提供了计算阻尼因子的方法。 。   我在 计算 ZS 方面遇到了问题(由于缺乏理解)。  我不知道林某是什么,也不知道怎么计算。

有人能提供任何见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、阻尼是通过向输入电容器中添加 ESR 来实现的。 如果您的电源输入具有较长的引线长度、您可能需要添加铝电解电容器以抑制输入、从而使 VIN 引脚上的电压小于100V。

    因此、可以将电解电容器与小型陶瓷配合使用、以实现输入端的高频纹波。

    谢谢
    -Arief