This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90:Asus 电池未密封键/FullAccessKey

Guru**** 2605855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618278/bq20z90-asus-battery-unsealkey-fullaccesskey

器件型号:BQ20Z90
主题中讨论的其他器件: BQ20Z95bq29330

我有一个来自 Asus (AS0104M43E)的笔记本电脑电池、设备名称为(T12-24)。 您能否在我的邮件中发送 UnsealKey/FullAccessKey ?

另一个问题是,我无法在电池的输出接头处获得电压,尽管我可以通过总线接口获得良好的结果:例如,我在电池组处直接读取了11V 的电压,在0x09命令时读取了10948mV,但 在接头处没有电压。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认解封代码为0414 3672、默认完全访问代码为 FFFF FFFF。 如果用户更改了这些代码、则这些代码将不起作用。

    我不清楚"11V 直接位于电池组"和"接头"之间的差异。 您能否澄清一下它们之间的物理差异、因为您测量的是一个上的电压、而不是另一个上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 在这个电池上、有一个9引脚连接器、通常由笔记本电脑使用(我希望看到这里的电压)。 我还直接测量了最低电位和最高电位之间的电池之间的电压。 从总线中、我可以读取正确的值、然后我想知道是否有一些 FET 需要打开、以便实际获得9引脚连接器/常规输出端的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池和电池组连接器之间有 FET、并且可能有保险丝。 其中一个或两个都可以打开、从而防止电压到达连接器。 如果保险丝熔断、则将是永久性故障。 如果您可以打开电池组、则可以探测电路并确定中断电流的原因。 如果您尝试维修电池、我怀疑您将能够解开电池组密封、并重置或更新电量监测计上的任何内容。 解封键可能已更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,此电池从未出现断点或某种过压/过充。 有一个 FETControl 寄存器、但我无法在密封模式下访问它。 我今天早上尝试了钥匙、但没有通过、您认为 FETControl 寄存器可以锁定/解锁输出吗? 您可能需要使用 UnsealedMode Battery 进行测试。 如果这有助于电池的 P/N 为:08G21UF10107。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事,我看了 BatteryStatus:我发现出现了 EC0、1、2标志,这意味着:EC3 EC2 EC1 EC0、0、1、1 = UnknownError bq20z90/bq20z95检测到了一个无法识别的错误。 它可能与输出被禁用这一事实有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未知错误代码表示发生了一些故障、这不是典型的定义事件。 该器件不会随意禁用 FET、因此必须发生一些故障才能使 FET 断开。 我不知道在不打开电池组并探测某些节点的情况下还能做多少其他工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否没有可清除 EC 标志并使其恢复正常的复位过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更重要的是,在我的案例中有另一个处理 FET 的芯片,我如何知道管理总线上这个芯片的地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我发现它忘记了我的最后一个问题-我将尝试使用这个芯片。 所以,您认为 Asus 可能已经更改了这些密钥吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFE 确实控制 FET、并且还为监测计供电。 监测计包含控制参数、应在满足安全恢复条件后清除 AFE。 如果监测计卡住、则可以将 MRST 引脚保持在低电平几秒钟、这将重置监测计和固件。 是的、大多数封装制造商会更改解封代码、以防止用户访问其封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了 AFE 芯片,其中包含以下值:

    0x00 00
    0x01 08
    0x02 00   
    0x03 00
    0x04 04
    0x05 06
    0x06 0f
    0x07 f0     
    0x08 f2

    我尝试向寄存器01-08写入零、并进行了 mrst 复位。 我不确定它是否相关、但我设法在输出引脚上获得大约9V 电压(输出实际上有两个引脚/9)。 但电压不是很稳定、应该大约为11-12V、并且 EC2-0标志仍然升高。 不管怎样、我认为在大范围的某个地方会发生电气中断、我决定不做进一步的维修。

    您是否知道任何电池类型/品牌,我可以确定按键没有变化? 感谢您的回复。