This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:软启动时间:1个管理(&G);

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626886/tps54233-soft-start-time-1-ms

器件型号:TPS54233

您好。

我对 TPS54233有疑问。

在数据表中、软启动时间在1ms - 10ms 的范围内指定。 这是为什么?
我希望使软启动时间为1ms 或更短。
有问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ss 时间设置在1ms 至10ms 之间、以确保良好的启动行为。
    该器件的频率非常低(300kHz)、如果 ss 时间非常短、则由于开关频率(300kHz)较低、输出无法正常启动。 即使可以启动,启动期间的输出纹波也会很大。