This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:在 NRST 之后 ENx 的有效速度有多快?

Guru**** 2406660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626180/lp87524b-q1-how-fast-enx-can-be-asserted-after-nrst

器件型号:LP87524B-Q1

您好!

在 NRST 之后 ENx 的有效时间有多快?

我想知道是否需要等待一段时间来切换 ENx、因为 IC 必须有一些启动过程才能启动。 数据表第17页对 I2C 进行了明确说明。

是否需要像 I2C 那样的延迟? 或者、我可以同时将 NRST 和 ENx 置为有效、还是将它们绑定在一起?

谢谢。

此致、

奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥古里-圣、

    ENx 看起来是电平敏感的、而不是边沿敏感的、因此我不明白为什么它们需要延迟。 这让我相信他们可以与 NRST 绑定、但我正在邀请产品专家进行验证。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    谢谢!
    问题是在 OTP 读取完成之前 ENx 高可能会导致错误。

    奥古里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    当 NRST 设置为高电平(或短接到 VANA)时、这将启动上电复位(POR)、OTP 读取和

    启用系统 I/O 接口。 这个启动序列大约需要1.2ms。 EN 信号可被连接至 NRST、但是请注意、由于内部启动序列、启动延迟将有额外的1.2ms 延迟。 此外、NRST 可连接到 VANA 以激活内部逻辑和 EN 信号以启动降压转换器。

    此致、

    Tomi Koskela