This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18509Q5B:是否具有适用于汽车的 CSD18509Q5B?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18509Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626804/csd18509q5b-have-the-csd18509q5b-for-automotive

器件型号:CSD18509Q5B

您好 MOSFET 团队。

我们是否可以将 CSD18509Q5B 用于汽车应用并需要认证 Q1?

如果 CSD18509Q5B 未  进行 Q1认证。 您能否推荐具有 Q1认证并具有 CSD18509Q5B 规格的 N-FET?

N 沟道 FET

最大 电流 :50A

正常电流:30A

应用:电机

此致

Gerald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald、
    遗憾的是、TI 不销售汽车 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Barr

    感谢您的快速回复。