This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62743:效率问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618267/webench-tools-tps62743-efficiency-question

器件型号:TPS62743

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

数据表中指出、该转换器在轻负载时效率很高。

假设我有2、5V 输入、2、1V 输出和1mA 的负载电流(如数据表的图9所示)。

如数据表中所述、效率应约为93%。 当我尝试在 WEBENCH 中仿真此情况时、效率图仅显示68%。 我知道数据表的图14、但无论我选择哪种电感器、我都无法获得高效率。

我缺少什么吗?

我正在设计一个负载处于睡眠模式的便携式设备、在工作状态下、负载大约为10-20uA、负载大约为0.1-1,5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    WEBENCH 效率是您的理想选择-当输出电流为1mA 时、使用与 EVM 具有相同 DCR (230m Ω)的电感器时、效率为68.55%。 我检查了图9、该图的输出电压为2.1V 、我看到在2.5Vin 曲线中、效率也大约为60-65%。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我读错了单元! 很抱歉-让我看看这里发生了什么。 感谢您的通知。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我解决了这个问题。 请重试吗? 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    谢谢、看起来更好!
    我希望在实际设计中、事情看起来是一样的。