This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:推出定制板

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626449/bq40z60-bringing-up-custom-board

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我有一个带 BQ40Z60和4S 锂聚合物电池组的定制板。  我有 相同 的电池组与 EVM 板一起工作、并且在定制板上使用的设置大多相同。  我无法获取用于启用充电或放电的定制板。

当我读取 OperationStatus 时、我得到0x 00 61 e0。  因此、充电和放电被禁用、ACLW 被置位(当没有充电器时)、保险丝被置位、ACFET 未置位、PRES 未置位。  没有 PF 警报或状态条件的安全。  遗憾的是、我无法将 EV2300连接到我的定制板-这是我们初始电路设计中的疏忽。

我们的电路板和 EVM 之间存在一些差异:

  • 我们不使用任何热敏电阻(所有 TS 输入均为悬空)
  • 我们不使用 GPIO 引脚-我尝试清除 DA Config 中的 NR 标志
  • AFEFUSE 也未连接

这些硬件差异是否会导致问题的发生?  应如何为此配置设置闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据这篇文章(e2e.ti.com/.../1631282)、我应该将 AFEFUSE 引脚接地。 如果 MFG 状态 Init[fuse _EN]设置为0、是否需要执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将保险丝接地确实消除了操作状态寄存器中的保险丝标志。 在没有交流适配器的情况下、OperationStatus 为0x 00 61 C0。 带适配器0x 00 61 90。

    仍然没有充电/放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有 EVM 可进行并排比较、以查看发生了什么错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我使用的设置几乎相同。 但是、硬件与上述情况略有不同(无保险丝、无热敏电阻、未连接 GPIO)。 我还降低了充电电流、因为我们可能连接到0.5A USB 连接、该连接电压升至19V、但由于升压、电流将略高于100mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    一些指针、用于简化调试过程、

    -将导线焊接到通信线路以允许您连接 EV2300、以便您可以使用 bqstudio 读取寄存器以及 bqregister 的后屏幕截图。 这将帮助我们轻松地了解问题所在。

    -此外,如果设置了您的 ACLW 标志,则表示您的适配器电压低于阈值。 应用适配器后、此标志是否清除?

    -必须设置您的 PRIS 标志,因为这表示您的电池已插入。 请参见 TRM。 我在下面附上了必要的片段。 它指出、如果 TCA 和 TDA 标志被置位、充电和放电 FET 将被关闭。 您需要适当地配置 NR 位。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这肯定会剥离洋葱的下一层(或两层)。 我误读了 NR 位上的文档、故意将其精确地设置为与应该的方式完全反向。

    它现在会放电、但不会充电。 我将详细了解各个字段、看看我是否可以使用您提供的建议自行确定原因。 我认为它已经解决、如果我在不久的将来无法充电、我将发布单独的问题。