This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175EVM-HP 输入电压在6V 时的最小限制是什么?

Guru**** 2454510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM-HP, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618631/lm5175-what-limits-lm5175evm-hp-vin-minimum-at-6v

器件型号:LM5175

您好专家、

我的客户希望在其 USB Type C 应用中使用 LM5175。 他们想知道为什么 LM5175EVM-HP 在输入电压范围为6V 至36V。 限制 Vin 最小值和最大值的因素、使其无法达到 IC 规格。 3.5V 至42V? 实际上、他们希望在其应用中使用5V 输入电压。

谢谢、此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    UVLO 设置为~6V。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的回复。
    因此、我只需要更改 UVLO、它就可以满足5Vin 要求? 当我需要将5V 输入电压作为电源时、是否存在与负载电流相关的任何限制?

    -Ann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我在数据表中找到了一些线索。 对于低输入电压运行、我们需要确保 Vcc 仍然可以驱动 MOSFET、因为当输入电压低于7.5V 时、Vcc 将跟随输入电压。 再次感谢您的支持!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 总之、最小 VIN 由以下公式决定:

    1. MOSFET 驱动的 VCC 电压。

    UVLO 和 VCC UVLO。

    VIN MIN 所需的最大 Iout (升压模式中的电流受限)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    感谢您的回复。 我将与客户再次核实这3点。

    谢谢、
    Ann Lien