This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:非 A 版本存在差异?

Guru**** 2572995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622752/bq25120a-differences-form-the-non-a-version

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25120

我们目前使用的是 BQ25120。 是否有详细说明 A 版本和非 A 版本之间差异的文档(ApNote、Eng Bulletin 等)?

如果不能列出这些差异、那么我们就会非常有用、因此我们可以决定哪种器件最适合我们未来的工作、以及将任何考虑因素更改为 A 版本。 … TI 产品选择器比较太高、无法表明有任何差异、A 版本数据表正文中有描述性变化、很难判断它们是由于功能变化还是只是对旧文档的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    本次对话将在论坛之外继续。
    此致、
    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Raheem

    我是否可以知道非 A 版本和 A 版本之间有何不同?
    如果是新设计,哪一个是最佳解决方案?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    我已将其发送给您。
    此致、
    Raheem