This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5017:问题至5017

Guru**** 2452000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618579/webench-tools-lm5017-problem-to-5017

器件型号:LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

David Baba、您好!

我将发送开关波形。 请找到图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    您是否知道您针对初始问题发布了哪个帖子?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为开关节点波形正常。  它看起来也很稳定。  器件发生故障的可能原因是启动时输入过冲或输入电压快速转换。  如前所述、应将2.2uF 陶瓷电容放置在非常靠近器 件输入(Vin 和 GND)的位置、并在电源连接的电路板的输入电源处施加足够的阻尼、以避免由于寄生电感/振铃而导致输入电压过冲。  我建议尝试使用 ESR 为~0.5欧姆的33uF 电解电容器作为阻尼电容器。  希望这对您的问题有所帮助?

     

    此致、

     

    David Baba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David Baba 先生:
    请参阅封装的图示、其中我们在双路跟踪示波器上捕获了各种波形。 通常、蓝色的通道/迹线2是 SW 节点波形、而通道1是电感器电流波形。
    参展商1::: 当 V IN 为36V 时。 两个波形看起来都可以。
    附件2、3、4: 当输入电压为48V 时。 您可能会在电感器电流波形中看到间歇性尖峰。(电感器饱和)
    在反复 通电的 IC 出现故障后。 这次输出引脚短路。 在之前的所有情况下、它是输入引脚短路。
    图5和6:::Vin 为60V 和72V 时的波形。 电感器电流波形仍然不良。
    附件7:::仅供参考和评论。 这是来自72V 波形的输入电流。 频率不同,电流不同。 我们无法理解这一点。
    请回复...
    谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ravi、

    您使用的是什么电感器? 请提供器件型号? 我假设您的负载以1.2A 的电流运行? 也可以确认吗?

    谢谢、此致、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们没有使用任何标准部件作为电感器。 我们将电感器缠绕在铁氧体哑铃上。  
    我们使用 LM 2576作为电源使用类似的电感器。
    但观察 波形、我们是否得出电感器饱和的结论? 或此类故障的原因。
    我们将测量负载并在明天通知您。  我们将其用于我们著名的产品“电池均衡器”。  
    我们今天非常担心,由于这一失败,我们可能会失去业务。
    Ravi Shidore
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我提供您的联系号码、以便我可以给您打电话。
    现在我在美国、因此我可以轻松地与您联系。

    --Ravi Shidore
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    看起来电感器是饱和的、而且我不建议使用开内核电感器或 COT 控制架构、因为 COT 使用反馈比较器、 与带宽相对较低的误差放大器相比、如您提到的 LM 部件。  我建议使用带 COTS 的屏蔽电感 器、我建议用我们知道合适的规格替换屏蔽电感 器、以确定它是电感器。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴与您 Ravi 进行更详细的讨论、请给我发送电子邮件、以便我为您提供详细信息。

    David.Baba@ti.com。

    谢谢、此致、

    David