This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:Eink 显示驱动器输入电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626788/tps65185-eink-display-driver-input-voltage

器件型号:TPS65185

我有关于输入电压的技术问题。

数据表显示、输入电压范围可介于3V 和6V 之间。

现在、我们的设计具有3.3V 输入。

如果我们使用更高的电压输入、它是否会提供更好的效率? 例如5.5V?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    TPS65185数据表的第9.2.3节显示了基于输入电压的典型效率曲线。 5V 输入看起来在直流/直流转换器上具有高于3.5V 的效率、并且电荷泵效率几乎没有差异。 因此、我会说是的、更高的电压具有更好的效率、但这对系统的影响程度将取决于负载电流。

    此致、
    Karl