This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM317MQ:限流模式下的压降电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626259/tina-spice-lm317mq-drouput-voltage-in-current-liminting-mode

器件型号:LM317MQ
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM317

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

如果 LM317处于限流模式(仅限 Vout- ADJ 之间的一个电阻器)、我想计算该器件的压降电压(Vin-Vout)。 我在数据表中找不到相关信息。

感谢您的 ADVACNE

BR、

Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsolt、

    器件本身需要至少3V 的余量(Vin-Vout)才能正常运行。 之后、由于电阻器而增加压降、因此 Vdo = 3V + Iout * Rout_adj

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    谢谢、但根据使用 Tina 进行的仿真、该电压大约为500mV。 3V 余量在 LDO 应用中有效,不是吗?

    此致、

    Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsolt、

    LDO 仍需要3V 的余量。

    戴维