This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:焊接说明

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51021, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619061/bq51021-soldering-instructions

器件型号:BQ51021
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

您好!  

我想在我们的项目中将 bq51021用作接收器侧 IC。 在实施该项目之前、我必须进行一些测试。 因此、我尝试设计一个 PCB、将引脚作为公接头输出。 将会制造 PCB、我不会担心它。 但焊接必须由我自己完成。 我听说 使用热气枪进行 BGA 焊接是一件很困难的事情。 如果有人能给我一些建议、我将不胜感激。  

谢谢、

Kasun

Moratuwa 大学学生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq51021仅采用 BGA 封装。 请看一下 bq51013B、它采用 QFN 封装、使用热风枪焊接起来更容易。
    两个器件均为5W、1A 时013B 为5V。